欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

多层信号灯(信号塔)接线方法

  • 2022.09.13 10:11:00
  • 米思米
  • 3049

虽然多层信号灯是按照颜色区分接线,但不看说明书的情况下很难区分接线。因此,在本期中将与接线图一起介绍常规的多层信号灯(信号塔)的接线方法。

亮灯时的接线方法

当LED组件亮灯是由PLC的集电极开路输出控制时,对于NPN型晶体管是将用于控制亮灯的公用线连接到PLC的负COM端子(PNP型晶体管是连接到正 COM端子)。请注意,电源极性会根据是连接NPN型晶体管还是连接PNP型晶体管而改变。另外,AC100V/AC220V或AC90V~AC240V类型不支持使用PNP型晶体管进行控制。

NPN型晶体管

图1.NPN晶体管集电极开路输出接线(漏型)

多层信号灯(信号塔)接线方法

PNP型晶体管

图2.PNP型晶体管集电极开路输出接线(源型)

多层信号灯(信号塔)接线方法

闪烁时的接线方法

用PLC的集电极开路输出控制LED组件的闪烁时,闪烁的公用线应独立于控制亮灯、蜂鸣器的COM,而是单独连接到一个独立的COM端子。可使用继电器等。如果将用于控制闪烁的公用线连接到用于控制照明和蜂鸣器的COM端子(NPN型晶体管为负COM端子,PNP型晶体管为正COM端子),虽然LED会亮灯,但并不会出现故障报警。

图3.错误接线*1

多层信号灯(信号塔)接线方法

图4.正确接线*1

多层信号灯(信号塔)接线方法

注释

*1图3图4中的“电源线”也用作用于控制亮灯的公用线和用于控制蜂鸣器的公用线。此外,在AC100V/AC220V或AC90V~AC240V类型的情况下,被标注为“亮灯用公用线”。

推荐商品

多层信号灯

多层信号灯 ST56MEL系列

多层信号灯(信号塔)接线方法

 可莱特(Q-LIGHT)[

关联类别

Ø  多层信号灯


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities